MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mehrfachbetätigung

Mit der Funktion Mehrfachbetätigung können Sie mit einer einzigen Tastenbetätigung bis zu 4 verschiedene Objekte gleichzeitig senden.

Sie können Folgendes einstellen:

  • Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung

  • Reaktion auf kurze/lange Betätigung und Drücken/Loslassen

  • Anzahl der Objekte (1 – 4)

Mehrfachbetätigung unterstützt diese Objektfunktionen:

  • Schalten – an/aus - sendet ein Telegramm je nach Einstellungen (Umschalten/An/Aus).

  • Jalousie - aufwärts/abwärts - sendet ein Telegramm je nach Einstellungen.

  • Szene abrufen/speichern - sendet ein Telegramm zum Abrufen/Speichern einer Szene (Nr. 1 – Nr. 64).

  • Prozentsatz/Wert ohne Vorzeichen – sendet Prozentsatz/Rohtelegramm.

Jede Funktion hat die Möglichkeit, das Senden freizugeben oder zu sperren (Keine Reaktion/Wert senden).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?