MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Anzeige der Luftqualität

Mit der Funktion Anzeige der Luftqualität können Sie wählen, welche Eigenschaft der Luft Sie auf dem Bildschirm anzeigen möchten. Die Informationen kommen vom Sensor, dem KNX-Gateway oder einem anderen KNX-Gerät, das sie in einem bestimmten Datenpunkt an den KNX-Bus senden kann.

Express-Einstellungen

Funktion

Anzeige der Luftqualität

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

Das kann die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit oder der Grad der Verschmutzung sein. Sie können auch die Helligkeit überwachen (im Raum oder draußen, je nach Art Ihres Sensors).

Funktion 1

Art der Anzeige der Luftqualität

Innentemperatur

Außentemperatur

Luftfeuchtigkeit

PM2,5

PM10

VOC

CO2

Helligkeit (Lux)

Objektdatentyp

Prozentsatz (DPT 5.001)

Prozentsatz (DPT 5.004)

 

Max. Volumenwert

10 – 100 %

Jede Eigenschaft hat ihre eigene Einheit. Entweder ist sie festgelegt (Temperatur – ° C, Luftfeuchtigkeit – %). Für andere Eigenschaften können Sie die Einheit selbst benennen (PM2.5, PM10, VOC, CO2).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?