MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ein-/Ausschalten nach Download/Spannungswiederherstellung

Wenn die Busspannung ausfällt, aber die Stromversorgung läuft, arbeitet das Gerät normal weiter und speichert die internen Werte.

Wenn der Stromausfall die Backup-Zeit überschreitet, schaltet sich das Gerät sicher ab.

Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, startet das Gerät neu.

Sie können den Status der Raumtemperaturregelungsfunktion bei Spannungswiederherstellung und nach dem Download festlegen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?