MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Helligkeit

Zur Anzeige der Helligkeitsstufe können Sie entweder den Wert in Lux oder als Float-Wert in Lux wählen.

Sie können Ihr Gerät benennen und das Zeitintervall für die Abfrage festlegen.

Funktion 1

Art der Anzeige der Luftqualität

Helligkeit (Lux)

Objektdatentyp

Wert in Lux (DPT 7.013)

Float-Wert in Lux (DPT 9.004)

   

Text für Einheit

„5 Byte zulässig“

   

Zeitraum zum Abrufen des externen Sensors

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?