MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

VOC

Sie können entweder den Wert in μg/m3 oder die Konzentration als Float-Wert wählen, um die Konzentration der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) anzuzeigen.

Sie können Ihr Gerät benennen und das Zeitintervall für die Abfrage festlegen.

Funktion 1

Art der Anzeige der Luftqualität

VOC

Objektdatentyp

Wert in μg/m3 (DPT 7.001)

Float-Wert in μg/m3 (DPT 9.030)

   

Text für Einheit

„5 Byte zulässig“

   

Zeitraum zum Abrufen des externen Sensors

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?