MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Filtertimer Zähler

Sie können die Betriebszeit in Stunden einstellen, nach welcher der Alarm für den Filterwechsel des Ventilators ausgelöst werden soll. Geben Sie Filtertimer Zähler frei und wählen Sie die Zeit für den Filterwechsel.

Funktion 1

Filtertimer Zähler

Freigeben

Bewertungszeit

100 – 1000 h

Ein akustischer Alarm ertönt, wenn die Zeit für den Filterwechsel verstrichen ist.

Sie können die Zeit für den Filterwechsel jederzeit in der ETS verlängern oder zurücksetzen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?