MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ausschalten

Die aktuellen Werte der Kommunikationsobjekte werden nicht gespeichert, außer bei den Kommunikationsobjekten, die mit den unten aufgeführten Funktionen verbunden sind:

  • Tastenton

  • Bildschirmhelligkeit

  • Datum und Uhrzeit

  • AC-Regelung

  • Externe FCU

  • FCU

  • Fußbodenheizungsregler

  • Belüftungsregler (mit Ausnahme des Objekts Wärmerückgewinnung)

  • Audiosteuerung

  • Funktionssymbol für Sperre

  • Bildschirmsperre

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?