MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fußbodenheizungsregler

Die Einstellungen für die Fußbodenheizung sind dieselben wie für das Heizen mit dem FCU-Regler. Siehe FCU-Regler

Der Parameter Schnittstelle Temperaturanzeige zeigt standardmäßig die Ist-Temperatur-Innen an. Der Parameter Standard-Soll-Temperatur steht für den von Ihnen eingestellten anfänglichen Temperaturwert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?