Temperatureinstellungen
Sie können Temperaturgrenzen und den Schrittwert für die Temperatureinstellung festlegen. Durch Antippen einer Taste erhöhen oder verringern Sie den Sollwert in Schritten von 0,5°C oder 1°C.
Um die Temperatur auf diese Weise erhöhen und verringern zu können, müssen Sie die folgenden Objekte mit der entsprechenden Gruppenadresse verknüpfen:
-
146 FCU – Aktuelle Sollwerteinstellung
-
164 FCU – Aktueller Temperatursollwert
Der Sollwert kann nur bis zu den Grenzen geändert werden, die für den betreffenden Raumtemperaturregler gelten.
|
FCU-Regler |
Soll-Temperatureinstellungsschritt |
0,5 / 1 °C |
|
|
Minimale Soll-Temperatur |
5 – 37 °C |
||
|
Maximale Soll-Temperatur |
5 – 37° C |
Die minimale Temperatur muss niedriger eingestellt werden als die maximale.
Wenn der Benutzer eine Temperatur einstellt, die das ursprüngliche Minimum/Maximum überschreitet, wird diese Temperatur als neues Minimum/Maximum betrachtet.