MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Wertausgang

Mit der Funktion Wertausgang können Sie Werte für verschiedene Datentypen, spezifische Datentypen und durch Parameter definierte Werte senden.

Express-Einstellungen

Funktion

Wertausgang

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

Sie können für jeden Vorgang ein anderes Ausgangstelegramm einstellen. Es gibt immer fünf Optionen für die Einstellung des Wertes:

  • 1 Bit – 1.001 schalten

  • 2 Bit – 2.001 Schaltersteuerung

  • 4 Bit – 3.007 Dimmsteuerung

  • 1 Byte – 5.010 Zählimpulse (0..255)

  • 2 Byte – 7.001 Impulse

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?