MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Schleifenbetrieb

Mit dem Schleifenbetrieb können Sie Werte schrittweise oder stufenlos senden. Es gibt zwei Modi, die Einstellung in festen Schritten und den voreingestellten Wert.

Express-Einstellungen

Funktion

Schleifenbetrieb

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?