Symbole, Hintergründe, Bildschirmschoner, Firmware-Update
Sie können die Gerätesymbole, Hintergründe, Bildschirmschoner und Firmware über eine USB-Schnittstelle aktualisieren.
Ein Systemintegrator bereitet das Upgrade-Paket mit den Symbolen, Hintergründen, Bildschirmschonern und der Firmware vor und lädt es auf ein externes Speichergerät (USB-Stick) hoch.
Achten Sie darauf, dass der USB-Stick die folgenden Kriterien erfüllt:
-
Datenträger: Höchstens 32 GB und ausreichend Speicherplatz für Firmware, benutzerdefinierte Hintergründe, Bildschirmschoner, Symbole usw.
-
Dateisystem: FAT32.
Sie können das USB-Laufwerk in Ihrem Windows-Explorer auf FAT32 formatieren:
Klicken Sie auf Dieser PC > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr USB-Laufwerk > wählen Sie Format... > wählen Sie FAT32 im Aufklappmenü Dateisystem.
Für den Anschluss Ihres USB-Laufwerks an das Gerät benötigen Sie ein OTG-USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss an einem Ende und USB-2.0-Anschluss am anderen.
Stellen Sie zur Verwendung der USB-Schnittstelle für Updates und zur Aktivierung des Micro-USB-Ports am Gerät einen sicheren vierstelligen PIN-Code ein. Die voreingestellte PIN-Code-Kombination ist 1234. Die USB-Schnittstelle wird deaktiviert, wenn Sie einen ungültigen PIN-Code einstellen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: Benutzeroberfläche.
Zur Aktualisierung von Firmware, Hintergründen und Bildschirmschonern auf Ihrem Gerät und zum Importieren benutzerdefinierter Symbole gehen Sie wie folgt vor:
-
Kopieren Sie Firmware und benutzerdefinierte PNG-Dateien in die folgenden Verzeichnisse des USB-Laufwerks:
-
Firmware: Stammverzeichnis
-
Hintergrund: \background
-
Bildschirmschoner: \screensaver
-
Benutzerdefinierte Symbole: \icon
Das System kann Ihre Dateien nur erkennen, wenn sie ordnungsgemäß wie folgt benannt sind:
Hintergrundbilder:
-
Dateiformat: PNG
-
Größe: 480 × 480 Pixel
-
Name: <1.png>, <2.png> oder <3.png>
Bildschirmschoner-Bilder:
-
Dateiformat: PNG
-
Größe: 480 × 480 Pixel
-
Name: 00.png
Symbole:
-
Dateiformat: PNG
-
Größe: 58 × 58 Pixel
-
Name: Siehe ETS-Konfiguration – 01_G.png (grünes Symbol Nr. 01), 01_W.png (weißes Symbol Nr. 01), 30_G.png (grünes Symbol Nr. 30). Nach dem Import können Sie sie in der ETS-Applikation entsprechend auswählen.
-
-
Um eine Unterbrechung der Aktualisierung durch unerwünschte Bildschirmereignisse zu vermeiden, wird Folgendes empfohlen:
-
Deaktivieren Sie den Bildschirmschoner und die Verzögerungszeit vorübergehend.
-
Allgemeine Einstellungen > Benutzeroberfläche > stellen Sie Bildschirm ausschalten nach auf „0“.
-
Allgemeine Einstellungen > Benutzeroberfläche > Bildschirmzugriff > klicken Sie auf Deaktivierung
-
-
Entfernen Sie nicht benötigte Dateien aus dem Stammverzeichnis Ihres USB-Laufwerks.
-
-
Verbinden Sie USB-Laufwerk und Gerät mit einem OTG-USB-Kabel und warten Sie, bis das Gerät das Importpaket erkennt. Wenn keine Antwort erfolgt, überprüfen Sie Folgendes:
-
Das Gerät verfügt über einen aktivierten Micro-USB-Anschluss.
-
Im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks befinden sich außer der Firmware keine Dateien.
-
USB-Laufwerk und Gerät sind über das Micro-USB-Kabel verbunden.
-
-
Wenn das Importpaket erkannt wird, erscheint eine Pop-up-Meldung:
System-Upgrade-Paket erkannt
Update-Version:
Aktuelle Version:
Version aktualisieren?
Abbrechen
Bestätigen -
Zum Aktualisieren klicken Sie auf Bestätigen > geben Sie ihren PIN-Code ein.
-
Wenn der PIN-Code gültig ist, startet das Firmware-Update. Nach dem Update wird das Gerät automatisch neu gestartet.
-
Das Gerät prüft automatisch die Hintergrund-, Bildschirmschoner- und Symboldateien auf Ihrem USB-Laufwerk. Wählen Sie die Ordner, die Sie importieren möchten. Das System fragt Sie nach jedem gefundenen Ordner. Klicken Sie auf Abbrechen oder Bestätigen.
Das System beginnt mit dem Importieren der Dateien. Sobald der Datei-Import abgeschlossen ist, startet das Gerät innerhalb von 10 Sekunden neu.