MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Jalousien bewegen

Ziehen Sie die Leiste auf dem Bildschirm, um die Jalousie entweder aufwärts oder abwärts zu bewegen und die Lamellen einzustellen. Wenn Sie die Leiste loslassen, wird der Bewegungsvorgang gestoppt (über das Objekt Stopp/Lamelleneinst.).

Die Jalousie wird über das 1-Bit-Objekt Aufwärts/Abwärts auf- oder abwärts bewegt. Wenn das Objekt Aufwärts/Abwärts den Wert „1“ (abwärts) hat, ist der Wert nach dem nächsten langen Druck „0“ (aufwärts) und umgekehrt.

Mit der Funktion Jalousieposition können Sie zusätzlich zum Öffnen und Schließen auch die Position der Vorhänge/Jalousien auf einen bestimmten Wert (0 bis 100 %) einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?