Kommunikationsobjekte
Das 2-Byte-Objekt Windgeschwindigkeit empfängt den Windgeschwindigkeitsstatus vom Bus. Nach dem Neustart des Geräts wird ein Leseanforderungsstatus an den Bus gesendet.
Das 1-Bit-Objekt Regen/Sonne empfängt die Wetterinformationen für Regen oder Sonne vom Bus. Nach dem Neustart des Geräts wird ein Leseanforderungsstatus an den Bus gesendet.
|
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Windgeschwindigkeit |
2 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
9.005 Geschwindigkeit 9.028 Windgeschwindigkeit |
|
244 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Regen/Sonne |
1 Bit |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
1.022 Szene |