MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regelart

Sie können zwischen vier Regelarten wählen.

Funktion 1

Regelart

Heizen

Kühlen

Heizen und Kühlen

Heizen und Kühlen (mit Automatikbetrieb)

Das Gerät liefert den Sollwert und die aktuelle Raumtemperatur an das Klimagerät.

Modi:

Wenn Sie die Option Heizen/Kühlen wählen, können Sie über das Kommunikationsobjekt Heiz-/Kühlmodus manuell zwischen Heizen und Kühlen wechseln und den Status auf dem Bildschirm sehen (über das Kommunikationsobjekt Heiz-/Kühlmodus, Status).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?