MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ventilator

Auf der Registerkarte Ventilator können Sie Werte für die Ventilatordrehzahl festlegen. Sie können die Funktion Automatikbetrieb markieren, aber Sie können die Ventilatordrehzahl weiterhin manuell auf dem Bildschirm steuern.


Sie können zwischen 2 Formaten für 1-Byte-Objekte wählen:

  • Zahl zwischen 0 und 255

  • Prozentsatz 0 – 100 %

In der ETS sind bestimmte Werte als Standard eingestellt. Sie können sie verwenden oder später nach Bedarf ändern.

Der Wert, den Sie als Ausgangswert für jede Drehzahl festlegen, wird auf dem Bildschirm über das Objekt Ventilatordrehzahl, Status angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?