MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Pause für Wechsel der Lamellenrichtung

Um die Lamellen schrittweise in dieselbe Richtung einzustellen, drücken Sie die Taste mehrmals kurz, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Die Lamellen bewegen sich weiterhin in die gleiche Richtung, solange Sie die Taste innerhalb der einstellbaren Pausenzeit drücken.

Nach Ablauf dieser Pausenzeit ändern die Lamellen ihre Drehrichtung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?