MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Heizen

In der Regelart Heizen wird die aktuelle Ist-Temperatur mit der aktuellen Soll-Temperatur verglichen. Wenn die Ist-Temperatur unter der Soll-Temperatur liegt, wird dieser Regeldifferenz durch die Ausgabe eines Sollwerts ungleich „0“ entgegengewirkt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?