MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Bedienfeld Klimaanlage

Mit der Funktion Klimaanlage können Sie die Lufttemperatur (Heizen/Kühlen, Ventilatordrehzahl) und die Luftfeuchtigkeit regulieren.

Express-Einstellungen

Funktion

Klimaanlage

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status An

Grün/Weiß

   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status Aus

Grün/Weiß

Die Funktion Schnittstelle Temperaturanzeige zeigt Soll- oder Ist-Temperaturwerte auf einem Bildschirm an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.