MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

PIN-Code

Wenn Sie die Bildschirmzugriffsfunktion aktivieren, können Sie ein vierstelliges Sicherheitskennwort festlegen und nach Eingabe des Kennworts den Wert des Ausgangsobjekts auswählen, der an den Bus gesendet wird. Sie können das Senden mit einer Verzögerung einrichten. Wenn Sie das richtige Kennwort eingegeben haben, verlässt das Gerät den Bildschirmschoner und wechselt in den Normalbetrieb.

Die voreingestellte PIN-Code-Kombination ist 1234. Der Bildschirmzugriff wird gesperrt, wenn Sie einen ungültigen PIN-Code eingeben (z. B. 1234, 1111 oder 2222).

Benutzeroberfläche

PIN-Code für Bildschirmzugang verwenden

Markieren (Ja)

Kennworteinstellung

4 Ziffern: 0 – 9

 

Ausgangsobjekttyp bei PIN-Code-Eingabe

Keine Reaktion

1 Bit (An/Aus)

1 Byte (Szenensteuerung): 1 – 64

1 Byte: 0 – 255

1 Byte: 0 – 100 %

   

Verzögerungszeit für Senden

0 – 255 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?