MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objektdatentyp des Sollwerts

Legen Sie die Methode zur Einstellung der Soll-Temperatur fest.

Sie können wählen, ob Sie einen 1-Byte-Offset (Wert in °C, DPT 5.010) oder einen absoluten Temperaturwert (Float-Wert in °C, DPT 9.001) senden möchten.

Funktion 1

Objektdatentyp des Sollwerts

Wert in °C

Float-Wert in °C

Soll-Temperatureinstellungsschritt

1 °C

0,5 °C

1 °C

Sie sollten den minimalen Sollwert immer unter dem maximalen Sollwert einstellen. Der verfügbare Bereich ist 16°C bis 32°C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?