Näherungsfunktion
Wenn Sie sich dem Gerät auf 12 cm annähern, wird die Näherungsfunktion angesteuert. Nach Ablauf der Ausschaltverzögerung schaltet das Display ein und wieder aus.
Die Näherungsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Näherungsauslösung anpassen (Werkeinstellung: integrierter Näherungsschalter):
|
Näherung |
Näherungsfunktion ausgelöst über |
Nie Näherungsausgangsobjekt Näherungseingangsobjekt Näherungsausgangs- oder Näherungseingangsobjekt |
Wert: Nie
Die Funktion wird gesperrt.
Die Anzeige ist nicht betroffen.
Wert: Näherungseingangsobjekt
Die Näherungsfunktion wird über das 1-Bit-Näherungseingangsobjekt ausgelöst.
Das Näherungsobjekt hat dieselbe Funktion wie der interne Näherungsschalter.
-
Ein Ein-Telegramm aktiviert den Status Näherung.
-
Ein Aus-Telegramm aktiviert den Status Keine Näherung.
Wert: Näherungsausgangsobjekt
Die Näherungsfunktion wird über den internen Näherungsschalter ausgelöst. Der interne Sensor sendet ein 1-Bit- oder 1-Byte-Signal an den Bus.
Der Status Näherung und keine Näherung regeln die Statusanzeige.
Wert: Näherungsausgangs- oder Näherungseingangsobjekt
Die Näherungsfunktion wird über den internen Sensor oder das externe Eingangsobjekt ausgelöst.
Der Sensor und das Näherungsobjekt sind miteinander verbunden. Das Ergebnis der Verbindung entspricht einer ODER-Verbindung.
Erkennt der Näherungsschalter keine Näherung, sendet er ein 0-Telegramm an den Bus.