MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Farbtemperatur Dimmen

Die Funktion Farbtemperatur Dimmen überträgt Werte zur Einstellung der Farbtemperatur in Kelvin über das externe Gerät.

Wenn Sie die Taste drücken, werden 2 Byte der absoluten Farbtemperaturwerte übertragen.

Sie können die Minimal- und Maximalwerte sowie die Schrittbreite festlegen, um die Sie die Temperatur erhöhen oder verringern.

Express-Einstellungen

Funktion

Farbtemperatur Dimmen

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Schrittbreite erhöhen/verringern

100, 200, 500, 1000 K

   

Minimalwert der Farbtemperatur

1000 – 10000 K

   

Maximalwert der Farbtemperatur

1000 – 10000 K

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?