Interner und externer Temperaturfühler
Das Gerät verfügt über einen integrierten internen Temperatursensor. Sie können aber auch einen externen Sensor auswählen, der über den Bus Werte an den Regler sendet. Der Bus wertet dann die aktuelle Temperatur aus.
|
Funktion 1 |
Schnittstelle Temperaturanzeige |
Soll-Temperatur |
||
|
Ist-Temperatur |
||||
|
Raumtemperaturreferenz von |
Interner/Externer Sensor |
|||
|
Zeitraum zum Abrufen des externen Sensors |
0 – 255 min |
Sie können das Zeitintervall festlegen, in dem das Gerät eine Anfrage zum Lesen der Temperatur an einen externen Temperaturfühler sendet (nachdem der Bus zurückgesetzt oder programmiert wurde).
Alle früheren Temperaturdaten werden gelöscht.
Das Gerät arbeitet mit neuen Daten, die während des Zeitintervalls vom Bus empfangen werden.