MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Benutzeroberfläche

Mit der Funktion Benutzeroberfläche können Sie das Aussehen der Anzeige und die angezeigten Parameter anpassen.

Sie können Folgendes wählen:

  • Temperatureinheiten

  • Sprache und PIN-Code

  • Thema und Bildschirmschoner

  • Helligkeitsstufe

  • Art und Helligkeit des Bildschirmschoners

Benutzeroberfläche

Temperatureinheiten

Celsius/Fahrenheit

 

Sprache der Benutzeroberfläche

Chinesisch

Englisch

Französisch

Deutsch

Spanisch

Schwedisch

Norwegisch

 

UI-Themenstil ist

1, 2, 3

   

Helligkeit im Normal-/Nachtbetrieb

10 – 100 %

   

Bildschirm ausschalten nach

0 – 255 s, 0 = inaktiv

   

Bildschirmschoner verwenden

Freigeben/Sperren

   

Bildschirmzugriff

Deaktivierung

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie die Option Codepage in den Projekteigenschaften auf UTF-8 setzen. Andernfalls ist die chinesische Anzeige (und/oder Sonderzeichen) nicht kompatibel.

Sie können die Zeit einstellen, nach der sich der Bildschirm bei Inaktivität ausschalten soll (Parameter Bildschirm ausschalten nach). Wenn Sie den Wert auf „0 s“ setzen, können Sie den Bildschirm über ein 1-Bit-Objekt ein- und ausschalten.

Wenn Sie nicht möchten, dass der Bildschirm nur dunkel ist, wenn er ausgeschaltet ist, geben Sie die Funktion Bildschirmschoner frei.

Benutzeroberfläche

Bildschirmschoner verwenden

Markieren (Ja)

Art des Bildschirmschoners

Uhr

Album

Benutzerdefinierter Text

 

Helligkeit im Bildschirmschoner

10 – 100 %

Bearbeiten rückgängig machen

   

Bildschirmschoner aufrufen nach

5 – 255 s

   

Bildschirmzugriff

Deaktivierung

Die Bildschirmschonerschnittstelle zeigt eine elektronische Uhr, Bilder oder benutzerdefinierten Text mit maximal 18 englischen oder 6 chinesischen Zeichen an. Wenn in der Beschreibung Cedillen oder andere Sonderzeichen enthalten sind, die aus mehr als einem Byte-Zeichen bestehen, hängt die maximale Anzahl der Zeichen von der Anzahl der Cedillen oder Sonderzeichen ab.

Sie können auch den Prozentsatz der Hintergrundbeleuchtung und die Verzögerungszeit für die Aktivierung des Bildschirmschoners einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?