MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Stetige und schaltende PI-Regelung

Bei der PI-Regelung wird der Stellwert aus einem proportionalen und einem integralen Anteil berechnet. Die Berechnung wird von den folgenden Parametern bestimmt:

  • Temperaturdifferenz zwischen Istwert und Sollwert

  • Proportionalbereich

  • Nachstellzeit

Auf diese Weise kann der Regler die Raumtemperatur genau korrigieren. Der entsprechende Stellwert wird über einen 1-Bit/1-Byte-Wert auf den Bus übertragen.


Die Standard-Steuerungsparameter für die gängigsten Anlagentypen sind bereits im Regler installiert.

Heizungs-/Kühlungsdrehzahl:

  • Warmwasserheizung(5K/150min)

  • Fußbodenheizung (5K/240min)

  • Elektrische Heizung (4K/100min)

  • Kühldecke (5K/240min)

  • Split-Einheit (4K/90min)

  • Ventilatorkonvektor-Einheit (4K/90min)

  • Benutzerdefiniert


Sie können die Steuerungsparameter für den Proportionalbereich und die Nachstellzeit auch manuell einstellen, aber Sie sollten genau wissen, welche Aktoren angeschlossen sind und welche Steuerungsbedingungen im Raum herrschen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?