MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

FCU Ventilatorfunktion

Wenn Sie den FCU-Regler als Raumtemperaturregelungsfunktion auswählen, können Sie auch einen KNX Ventilatorkonvektor-Aktor steuern.

Konfiguration der Funktion

FCU-Regler

Ventilator

Ventilatorstufe

1/2/3

Ventilatordrehzahl Ausgangseinstellung

1-Bit-Objektfunktion für Ventilatordrehzahl

Freigeben/Sperren

1-Bit-Objekt für Ventilatordrehzahl aus

Freigeben/Sperren

 

Ventilatordrehzahl auto. Regelungsfunktion

Sperren

Lokaler Regler

Externer Regler

Zusätzlich zur Regelung stellen Sie im laufenden Betrieb eine Ventilatordrehzahl für den manuellen Modus ein und wechseln zwischen automatischem und manuellem Modus. Im Automatikmodus übernimmt der Ventilatorkonvektor die Steuerung der Ventilatordrehzahl.

Sie definieren die Schwellenwerte für die Anzeige einer Ventilatorstufe. Außerdem wählen Sie den Wert für die Umschaltung zwischen manuellem und automatischem Modus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?