MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Schwellenwertvergleich

Der Schwellenwertvergleich vergleicht den Eingangswert mit dem Schwellenwert.

1. Logik

Funktion von Kanal

Schwellenwertvergleich

Schwellenwert-Datentyp

4 Bit, 1/2/4 Byte

 

Schwellenwert

0..4294967295

   

Wenn Objektwert < Schwellenwert

Telegramm nicht senden/Senden von Wert 1/0

   

Wenn Objektwert = Schwellenwert

   

Wenn Objektwert != Schwellenwert

   

Wenn Objektwert > Schwellenwert

   

Wenn Objektwert ≤ Schwellenwert

   

Wenn Objektwert ≥ Schwellenwert

Sie können einen Schwellenwert einstellen, seinen Vergleichstyp auswählen und festlegen, welcher Wert nach dem Vergleich zu senden ist:

  • 0

  • 1

  • Telegramm nicht senden

Die Option Ausgang senden, wenn ermöglicht, festzulegen, ob der Ausgang nach dem Empfang eines neuen Telegramms am Eingang oder bei jeder Änderung des Ausgangsobjekts gesendet werden soll.

Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn eine schnelle Reaktion erwartet wird. Sie trägt außerdem zur Vermeidung einer Busüberlastung bei.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?