DOCA0189PT–05

Configurações de fábrica

Os relés de sobrecarga são fornecidos com as definições de fábrica da seguinte forma:

  • Proteção contra sobrecarga térmica: ativada.

  • Limite Ir/FLA: Valor mínimo de Ir/FLA.

  • Modo de reposição: Manual.

  • Classe de disparo: 10E.

  • Proteção de perda de fase: ativada.

  • Proteção de desequilíbrio de fase: ativada.

  • Proteção contra falhas de ligação à terra: ativada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?