DOCA0189PT–05

Remoção do módulo de controlo

O módulo de controlo pode ser substituído sem desligar a energia.

Antes de substituir o módulo de controlo num contactor:

  • Remova a placa na parte lateral do módulo de controlo, se presente

  • Remova todos os módulos de contacto auxiliares.

  • No módulo de controlo avançado, verifique a posição do interrutor Entrada PLC

Execute o seguinte procedimento para remover o módulo de controlo:

  1. Desaparafuse os blocos dos terminais de controlo.

  2. Remova os blocos dos terminais de controlo.

  3. Abra a tampa rotativa debaixo do módulo de controlo.

  4. Empurre os parafusos que fixam o módulo de controlo no contactor com uma chave de fendas.

  5. Rode os parafusos 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desbloquear o módulo de controlo.

  6. Remova o módulo de controlo do contactor.

  7. Recicle o módulo de controlo.

    NOTA: Limpe as partes acessíveis do contactor e verifique o estado geral do contactor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?