DOCA0189PT–05

Instalação da cobertura de terminal com barras de acoplamento

Com barras de acoplamento, a tampa traseira da cobertura de terminal não pode ser instalada. Pode utilizar a cobertura de alça opcional LA9G3707 ou LA9G4707 para melhorar o isolamento das barras de acoplamento.
  1. Coloque e insira as barras de acoplamento nos terminais de alimentação do contactor.
  2. Coloque e insira as alças no interior dos terminais de alimentação do contactor.
  3. Insira e aperte os parafusos de acordo com o binário correto.

    Contactor

    Tipo de parafusos

    Binário

    LC1G115-225

    Tecla Allen

    18 ±1,8 N•m

    LC1G265-500

    Hexágono interno

    35 ±3,5 N•m

    LC1G630-800

    Hexágono interno

    58 ±5,8 N•m

  4. Instale a tampa dianteira da cobertura de terminal.
  5. Insira e aperte os parafusos de acordo com o binário correto para bloquear a tampa dianteira.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?