DOCA0189PT–05

Proteção contra falhas de ligação à terra

Descrição geral

A proteção contra falhas de ligação à terra é utilizada para proteger os motores assíncronos contra falha de terra em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 .

O tipo de proteção é Classe A de acordo com a norma UL 60947-4-1.

A proteção contra falhas de ligação à terra pode ser utilizada para proteger motores assíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.

A falha de ligação à terra ocorre quando o isolamento falha no circuito de carga devido a vibração ou humidade.

Definições

A tabela abaixo indica a posição do interruptor rotativo utilizado para ativar ou desativar a proteção contra falhas de ligação à terra.

A proteção contra falhas de ligação à terra está ativada. Ig = 0,75 Ir

A proteção de falha de ligação à terra está desativada.

Funcionamento

O relé de sobrecarga calcula continuamente a Ig da corrente de terra. Se a Ig de corrente de terra for superior a 10%, o relé dispara em 1±20% s.

Reposição manual

A proteção contra falhas de ligação à terra só pode ser reposta manualmente. Para obter mais informações, consulte Reposição de disparo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?