Tampa de proteção opcional IP20
A tampa de proteção IP20 é uma tampa de proteção opcional que é utilizada para cobrir os terminais de alimentação principais entre o contactor e o relé de sobrecarga quando montado em conjunto.
A tabela abaixo apresenta a compatibilidade da tampa de proteção com contactores e relés de sobrecarga:
|
Contactor |
Relé de sobrecarga |
Referência da capa IP20 |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
LA9G3704 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
LA9G3705 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
LA9G3706 |