DOCA0189PT–05

Módulos de contacto auxiliares

Descrição geral

Os módulos de contacto auxiliares fornecem uma indicação do estado do contactor. É utilizado para sinalização visual remota, alarmes, bloqueio elétrico e ativação do relé, conforme necessário. Os terminais de contacto auxiliar usam tecnologia de pressão.

Existem dois tipos de módulos de contacto auxiliares, dependendo da disposição do contacto:

  • 1 contacto NO + 1 contacto NC: LAG8N113 e LAG8N113P com identificação de terminal diferente. Cada contactor é enviado com um LAG8N113P montado no lado direito do contactor.

  • 2 contactos NO: LAG8N203 e LAG8N203P com identificação de terminal diferente.

Os contactos auxiliares NC são o reflexo do contacto do polo principal de acordo com a IEC 60947–4–1 e UL 60947–4–1, anexo F. Os contactos auxiliares NO e NC são ligados mecanicamente de acordo com a IEC 60947-5-1/EN 60947-5-1 e UL 60947–5–1, anexo L.

Podem ser montados até quatro módulos de contacto auxiliares num único contactor. Todas as combinações dos módulos de contacto auxiliares são possíveis com um máximo de 2 em cada lado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?