Pesos
Esta secção descreve os pesos dos Contactores TeSys Control-Giga e Relés de sobrecarga eletrónica TeSys Protect-Giga .
|
Dispositivo |
Número de polos |
Referências comerciais |
Peso |
|---|---|---|---|
|
Contactor avançado |
3P |
LC1G115-225 |
5,4 kg |
|
LC1G265-500 |
8,5 kg |
||
|
LC1G630-800 |
17,3 kg |
||
|
4P |
LC1G1154–2254 |
6,1 kg |
|
|
LC1G2654–5004 |
10,7 kg |
||
|
LC1G630-800 |
22 kg |
||
|
Contactor padrão |
3P |
LC1G115-225 |
4,6 kg |
|
LC1G265-500 |
8,2 kg |
||
|
LC1G630-800 |
14,2 kg |
||
|
4P |
LC1G1154–2254 |
5,2 kg |
|
|
LC1G2654–5004 |
8,7 kg |
||
|
LC1G630-800 |
18 kg |
||
|
Relé de sobrecarga |
3P |
LR9G115-225 |
0,80 kg |
|
LR9G500 |
1,33 kg |
||
|
LR9G630 |
2,23 kg |