DOCA0189PT–05

Inversor de dois contactores

Descrição da aplicação do inversor

Um par de contactores inversores permite o controlo de um motor trifásico em duas direções.

Alterna a ordem das fases que fornecem o motor de UVW para UWV:

  • A rotação da fase é UVW: o motor roda para a frente.

  • A rotação da fase é UWV: o motor roda para trás.

Os dois contactores devem estar bloqueados mecânica e eletricamente para evitar que ambos os contactores estejam fechados ao mesmo tempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?