DOCA0189PT–05

Remoção do contactor sem o cabo de memória

Antes de substituir os módulos de comutação num contactor sem o cabo de memória:
  • Remova o bloqueio mecânico e as barras de acoplamento, caso estejam presentes.

  • Remova todos os módulos de contacto auxiliares.

  • Desligue as ligações de alimentação superior e inferior.

Efetue o seguinte procedimento para remover o contactor sem o cabo de memória:

  1. Desaparafuse os blocos dos terminais de controlo.
  2. Remova os blocos dos terminais de controlo.
  3. Desligue as ligações de alimentação superior e inferior.
  4. Liberte o contactor dos condutores de energia.
  5. Desparafuse com uma chave Allen os 4 parafusos que fixam o bloco do contactor na caixa do contactor.
  6. Remova o bloco do contactor da caixa do contactor.

Contactor

Ferramenta

Parafusos

LC1G115-225

Tecla Allen

M8

LC1G265-500

Hexágono interno

M10

LC1G630-800

Hexágono interno

M12

Contactor

Ferramenta

Comprimento da chave Allen (L)

Parafusos

LC1G115-225

Tecla Allen

≥ 95 mm

M4

LC1G265-500

Tecla Allen

≥ 115 mm

M4

LC1G630-800

Tecla Allen

≥ 115 mm

M6

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?