DOCA0189PT–05

Sincronização remota do módulo de diagnóstico de utilização

O módulo de diagnóstico remoto de desgaste fornece indicação remota do diagnóstico de desgaste dos contactos. É uma opção apenas para contactores avançados.

O estado do diagnóstico remoto de desgaste não é consistente com o estado da função de diagnóstico de desgaste dos contactos do módulo de controlo se:

  • o módulo de controlo detetou que os contactos estão desgastados, mas o módulo de diagnóstico remoto de desgaste está no estado normal

  • o módulo de controlo não detetou que os contactos estão desgastados, mas o módulo de diagnóstico remoto de desgaste está no estado de alarme

Em ambos os casos, o estado do módulo remoto de diagnóstico de desgaste está incorreto. É indicado pelo LED de diagnóstico a piscar 4 vezes com frequência. Consulte Resolução de problemas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?