DOCA0189PT–05

Instalação da cobertura de terminal com barras, alças ou extensões de terminal

  1. Instale a tampa traseira da cobertura de terminal no contactor para bloqueá-la automaticamente com um clique.
  2. Coloque e insira as barras para dentro através da cobertura traseira da cobertura de terminal.
  3. Coloque e insira as alças nos terminais de alimentação do contactor.
  4. Insira e aperte os parafusos de acordo com o binário correto.
    Contactor

    Tipo de parafusos

    Binário

    LC1G115-225

    Tecla Allen

    18 ±1,8 N•m

    LC1G265-500

    Hexágono interno

    35 ±3,5 N•m

    LC1G630-800

    Hexágono interno

    58 ±5,8 N•m

  5. Instale a tampa dianteira da cobertura de terminal.
  6. Insira e aperte os parafusos de acordo com o binário correto para bloquear a tampa dianteira.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?