DOCA0189PT–05

Procedimento de montagem

CUIDADO
perigo de queda
Utilize sempre os parafusos para fixar o relé de sobrecarga no contactor.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.

Efetue o seguinte procedimento para montar o relé relé de sobrecarga no contactor :

NOTA: Monte o relé de sobrecarga em conjunto com o contactor antes de instalar o conjunto na placa.
  1. No contactor avançado: retire o cabo de memória dos terminais de alimentação a jusante do contactor.

    No contactor padrão: retire os 3 suportes de porcas, utilizando uma chave de fendas dos terminais de alimentação a jusante do contactor.

  2. Empurre o adaptador de fase para fora.

  3. Remova o adaptador de fase do relé de sobrecarga .

  4. Coloque o relé de sobrecarga a jusante do contactor .

  5. Empurre o relé de sobrecarga para dentro para bloqueá-lo automaticamente com um clique.

  6. Coloque os parafusos nos terminais de alimentação do contactor e aperte-os de acordo com o binário correto.

Contactor

Relé de sobrecarga

Ferramenta

Binário

Parafusos

LC1G115-225

LR9G115-225

Tecla Allen

18 ±1,8 N•m
(159 ±15,9 lb-pol)

M8

LC1G265-500

LR9G500

Hexágono interno

35 ±3,5 N•m
(310 ±31 lb-pol)

M10

LC1G630-800

LR9G630

Hexágono interno

58 ±5,8 N•m
(513 ±51,3 lb-pol)

M12

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.