DOCA0189PT–05

Funções de diagnóstico

Diagnóstico de desgaste dos contactos

O desgaste dos contactos aumenta sempre que o contactor corta a corrente no circuito de potência.

O algoritmo de desgaste dos contactos incorporado no módulo de controlo calcula a vida útil restante dos contactos. Se a vida útil restante dos contactos for inferior a 15%, é aconselhável:

  • a nível local, através do LED de diagnóstico na parte dianteira do contactor.

  • a nível remoto através do módulo de diagnóstico remoto de desgaste opcional, a opção está disponível apenas no contactor avançado.

Com esta indicação de diagnóstico, pode ser planeada a manutenção preventiva para substituir o conjunto completo de módulos de comutação e evitar falhas na manutenção.

Para saber como substituir os módulos de comutação e repor o diagnóstico de desgaste dos contactos, consulte Substituição do módulo de comutação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?