DOCA0189PT–05

Instalação dos conectores da caixa

Os conectores de caixa podem ser utilizados para ligar contactores e relés de sobrecarga equipados com as seguintes extensões de terminal:

  • extensões de terminais retos

  • distribuidores

  • adaptadores de terminal para conectores de caixa.

  1. Coloque o conector da caixa na extensão de terminal.

  2. Insira o parafuso e a anilha através do conector da caixa e o orifício na parte superior da extensão de terminal.

  3. Aperte os parafusos de acordo com o binário correto.

  4. Coloque o cabo do circuito de potência no conector da caixa.

  5. Aperte os parafusos do conector da caixa de acordo com o torque correto.

Para obter mais informações sobre a instalação e ligação do conector de caixa, consulte o boletim de instruções fornecido com os conectores da caixa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?