DOCA0189PT–05

Instalação das alças

Execute o seguinte procedimento para instalar as alças nos terminais de alimentação do contactor ou do relé de sobrecarga .
  1. Insira a anilha e o parafuso através do orifício da alça.
  2. Coloque as alças nos terminais de alimentação do contactor ou do relé de sobrecarga.
  3. Insira e aperte os parafusos de acordo com o binário correto.

    Contactor

    Relé de sobrecarga

    Tipo de parafusos

    Binário

    LC1G115-225

    LR9G115-225

    Tecla Allen

    18 ±1,8 N•m

    LC1G265-500

    LR9G500

    Hexágono interno

    35 ±3,5 N•m

    LC1G630-800

    LR9G630

    Hexágono interno

    58 ±5,8 N•m

    NOTA: Também podem ser instaladas duas alças para as ligações de alimentação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?