DOCA0189PT–05

Transição de dois contactores

Descrição da aplicação de transição

Um par de contactores de transição ajuda a garantir a continuidade do funcionamento de uma instalação e gestão de energia. Alterna entre:

  • Uma fonte de alimentação M (principal) que normalmente alimenta a instalação.

  • Uma fonte de alimentação S (espera) que pode ser uma linha de entrada de uma rede adicional ou um conjunto gerador.

As fontes de alimentação são trifásicas ou trifásicas + neutras.

Os dois contactores devem estar bloqueados mecânica e eletricamente para evitar qualquer paralelismo, mesmo que seja transitório, entre as duas fontes de alimentação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?