DOCA0189PT–05

Montagem de LC1G630-800 Contactores na placa

Efetue o seguinte procedimento para montar o LC1G630-800 contactores na placa.
  1. Faça 4 furos na placa. Diâmetro máximo do orifício: 9 mm .

  2. Insira os dois parafusos curtos (A) na placa na diagonal. A distância entre o painel e a superfície plana da cabeça do parafuso deve ser entre 24 mm .

  3. Coloque o contactor nas cabeças de parafusos curtas.

  4. Aperte os dois parafusos curtos (A) com a chave de fendas PH3 de acordo com o binário adequado.

  5. Insira os dois parafusos compridos (B) na diagonal através do contactor e aperte-os de acordo com o binário correto.

Contactor

Número de polos

G

J

Parafusos

LC1G630-800

3P

70 mm

242 mm

M8

4P

140 mm

242 mm

M8

NOTA: Os parafusos com porcas e anilhas são fornecidos com contactores .
NOTA: O contactor também pode ser montado com quatro parafusos compridos em vez de dois parafusos curtos e dois parafusos compridos.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.