Aplicações de segurança
Os contactores avançados TeSys Giga e os contactores padrão TeSys Giga podem ser utilizados em aplicações de segurança. Nessas aplicações, são partes da cadeia de segurança como componentes relacionados com segurança e desligam a alimentação do motor, executando uma Categoria de paragem 0, conforme definido pela IEC 60204-1.
São controlados pelas saídas de um PLC de segurança ou por um relé de segurança ou por um interruptor de segurança e fornecem uma monitorização altamente fiável do respetivo estado, se necessário, graças aos contactos auxiliares reflexo.
Os contactos auxiliares indicam o estado do contactor. Podem ser utilizados para sinalização visual remota, alarme, bloqueio elétrico, ativação do relé, etc...
Cada contactor está equipado com um módulo de contacto auxiliar 1 NO + 1 NC como padrão. O contacto NC do módulo de contacto auxiliar é um contacto refletido em conformidade com IEC 60947-4-1 e é mecanicamente ligado para representar, de maneira fiável, o estado dos contactos de alimentação principais e sempre que a fiabilidade do estado do contacto auxiliar for essencial. Os contactos de alimentação principais e o NC do contacto auxiliar não podem ser fechados ao mesmo tempo.
Tipo de ligação: tipo de pressão.
A utilização de um contacto reflexo ligado a uma entrada do PLC de segurança ou do relé de segurança e lido continuamente pelo sistema permite aumentar a cobertura de diagnóstico deste subsistema até 99 %.
São possíveis 4 diagramas elétricos para executar uma Categoria de paragem 0 de acordo com:
-
O tipo de contactor, avançado ou padrão.
-
O modo de controlo do contactor avançado.
ATENÇÃO |
|---|
|
FUNCIONAMENTO INDESEJADO DO EQUIPAMENTO
Dimensione os componentes de comando de acordo com as
características do módulo de controlo do contactor.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
Contactor avançado sem utilizar as entradas PLC
O interruptor Entrada PLC do contactor avançado está na posição OFF.
Em caso de paragem de segurança, os polos são abertos assim que a tensão de controlo for removida dos terminais do módulo de controlo A1-A2.
As características dos componentes que controlam o contactor devem ser compatíveis com as características do módulo de controlo.
Contactor avançado utilizando entradas PLC para operações padrão e paragem de segurança
O interruptor Entrada PLC do contactor avançado está na posição ON.
Os terminais do módulo de controlo A1-A2 são utilizados para alimentar os componentes eletrónicos e a bobina do módulo de controlo.
Os terminais do módulo de controlo X1-X2-X3 são utilizados para fechar e abrir o contactor na operação padrão ou na paragem de segurança. Em caso de paragem de segurança, os polos são abertos assim que o comando nos terminais X3 estiver desligado. A entrada X3 é à prova de falhas.
As características dos componentes que controlam o contactor devem ser compatíveis com as características do módulo de controlo.
Contactor avançado utilizando entradas PLC para operação padrão e remoção da tensão de controlo em A1 A2 em caso de paragem de segurança
O interruptor Entrada PLC do contactor avançado está na posição ON.
Os terminais do módulo de controlo A1-A2 são utilizados para alimentar os componentes eletrónicos e a bobina do módulo de controlo.
Os terminais do módulo de controlo X1-X2-X3 são utilizados para fechar e abrir o contactor na operação padrão.
Em caso de paragem de segurança, os polos são abertos assim que a tensão de controlo for removida dos terminais do módulo de controlo A1-A2.
As características dos componentes que controlam o contactor devem ser compatíveis com as características do módulo de controlo.
Contactor padrão
Em caso de paragem de segurança, os polos são abertos assim que a tensão de controlo for removida dos terminais do módulo de controlo A1-A2.
As características dos componentes que controlam o contactor devem ser compatíveis com as características do módulo de controlo.
Exemplo da aplicação SIL2
Exemplo da aplicação SIL2 de monitorização de proteção com
-
interruptores magnéticos codificados
-
módulo de segurança
-
dois contactores avançados utilizando as entradas PLC para a operação padrão e para a paragem de segurança
|
Número |
Dispositivo |
Observações |
|
1 |
XCSDMP590L01M12 |
Dois interruptores magnéticos codificados com saídas antivalentes (um NO, um NC cada). |
|
2 |
LC1G●●●A |
Dois contactores avançados TeSys Giga A descrição geral do hardware não mostra detalhes sobre a ligação entre os contactos reflexo dos contactores avançados e o módulo de segurança. |
|
3 |
XPSUS12 |
Módulo de segurança |
|
4 |
Harmony XB4 |
Botão de pressão para início/reinício monitorizado. Este botão de pressão é utilizado para fornecer o sinal de saída do estado seguro definido da solução para a cadeia de segurança. Não inicia/reinicia a máquina ou processo geral. |
|
5 |
ABL●●● |
Fonte de alimentação |
|
6 |
Controlador lógico M221 |
Entrada digital ligada à saída de estado do módulo de segurança |
|
7 |
Motor |
- |
Para exemplos de aplicações, consulte o Manual da solução de cadeia de segurança.
Procedimento de teste da categoria 0 da paragem de segurança
A função Paragem de segurança de categoria 0 deve ser testada a intervalos frequentes, de acordo com as normas e a regulamentação local.
Na ausência de regulamentação local, a Schneider Electric recomenda a execução do procedimento de teste da Categoria 0 de Paragem de segurança uma vez por ano.
-
Desligue a alimentação abrindo o disjuntor a montante ou o interruptor-seccionador.
-
Feche o(s) contactor(es).
-
Prima o botão de pressão de paragem de emergência.
-
Verifique se o(s) contactor(es) está(ão) aberto(s).
-
Verifique se os contactos auxiliares NC do(s) contactor(es) (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) estão fechados.
-
Rearme o sistema de paragem de emergência.
-
Feche o(s) contactor(es).
-
Verifique se os contactos auxiliares NC do(s) contactor(es) (21-22, 31-32, 61-62, 71-72) estão abertos.
Se uma das verificações não for bem-sucedida, consulte Resolução de problemas.
ATENÇÃO