DOCA0189PT–05

Com módulo de diagnóstico remoto de desgaste

Nos contactores avançados com o módulo de diagnóstico remoto de desgaste opcional, a indicação de diagnóstico de desgaste deve ser reposta no módulo de diagnóstico remoto de desgaste.

Após a deteção de desgaste, o botão Repor no módulo de diagnóstico remoto de desgaste fica à direita.

Para repor a indicação de diagnóstico de desgaste após a substituição dos módulos de comutação, empurre o botão Repor para a esquerda.

Após a reinicialização e após a inicialização em A1-A2, o contactor fica na sequência de reposição durante 10 s: o LED de diagnóstico começa a piscar e o contactor permanece aberto. É fechado após dez segundos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?