DOCA0189PT–05

Instalação de montagem do contactor e do relé de sobrecarga LC1G115–225 na placa

Após a montagem do contactor LC1G115–225 e do relé de sobrecarga LR9G115–225 (consulte Procedimento de montagem), efetue o seguinte procedimento para montar o conjunto na placa:

  1. Faça 6 furos na placa. Diâmetro máximo do orifício: 6 mm

    NOTA: Para facilitar a montagem, é possível transferir estêncis de perfuração JYT1902701 a partir do Website www.se.com.
  2. Insira os dois parafusos curtos (A) no centro na diagonal na placa e aperte os parafusos com a chave de fendas PH2 de acordo com o binário correto.

  3. Coloque o contactor e o relé de sobrecarga nas cabeças de parafuso curtas.

  4. Insira os dois parafusos compridos (B) na diagonal através do contactor e outros dois parafusos para corrigir o relé de sobrecarga e, em seguida, aperte-os de acordo com o binário correto.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.