DOCA0189PT–05

Aplicação de motor monofásico

Descrição geral

Os contactores TeSys Giga e os relés de sobrecarga TeSys Giga podem ser utilizados para controlar e proteger motores assíncronos monofásicos.

O relé de sobrecarga TeSys Giga protege o motor monofásico de sobrecarga térmica. A proteção contra sobrecarga térmica deve ser definida de acordo com a aplicação, consulte Proteção contra sobrecarga térmica.

Para evitar disparos incómodos, a proteção de desequilíbrio de fase (consulte a página Proteção de desequilíbrio de fase) e a proteção contra falhas de ligação à terra (consulte Proteção contra falhas de ligação à terra) devem ser desativadas.

Diagrama de cablagem

O motor monofásico deve ser ligado conforme indicado nos diagramas de cablagem abaixo.

Ligação ao relé de sobrecarga e ao contactor montado

Ligação ao relé de sobrecarga autónomo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?