DOCA0189PT–05

Princípio de codificação

A referência comercial do contactores Tesys Giga está codificada com características significativas para explicar o tipo de contactor, as classificações de corrente a 440 Vca para a categoria de utilização AC-3, a tensão de controlo e o número de polos.

Contactores para aplicação geral

NOTA: A opção de tensão de controlo BEE está disponível nos contactores avançados LC1G115-500.

Contactores para aplicação ferroviária

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?